This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138器件 GUI (设计器 GUI、器件 GUI)可在离线模式下打开

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642100/ccs-ucd3138-ucd3138-device-gui-designer-gui-device-gui-can-be-opened-in-offline-mode

器件型号:UCD3138
Thread 中讨论的其他器件:FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO

工具/软件:Code Composer Studio

参考 SLUU885B、设计人员 GUI 和器件 GUI。

在工具"Fusion Design Offline (离线融合设计)"中观察到设计器 GUI、它可以生成系数。

可以观察到器件 GUI 的位置。 认为需要器件 GUI 才能获取基本固件。 ?

2.器件 GUI 是否离线运行?

文档和支持的工具之间没有关联的时间。 已从网络下载最新工具集。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SreeSree、您好!

    支持 UCD 产品的团队总部位于美国、因此下周您可能会在收到回复之前很谨慎。 我已提醒他们您的问题。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们的 GUI 工具称为 Fusion Digital Power Studio、而不是 Fusion Digital Power Designer。 因此、请确保您已从此处下载了正确的工具:

    www.ti.com/.../FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO

    器件 GUI 当前没有脱机模式。

    Amiel