This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF20800:输出禁用

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF20800, BUF22821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629493/buf20800-output-disable

器件型号:BUF20800
主题中讨论的其他器件: BUF22821

您好!

我们的客户使用 BUF20800。

客户希望输出禁用并保持 I2C 配置。

是否可以通过 REFH 和 REFL 引脚将 DISABLE 输出连接到 GND?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki Aoyama、您好!

    如果将 REFH 和 REFL 设置为 GND、则在建议的工作条件下运行 REFH、REFH 应至少为4V。 此外、输出将不会关闭、很可能只会驱动到 GND。 正如我所理解的、客户希望关闭输出、而不是将所有输出驱动到相同的电平。

    我建议使用 BUF22821、它也是一个22通道伽玛缓冲器、具有 NVM 来存储编程的数据。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、

    感谢你的答复。
    我建议客户使用 BUF22821。

    谢谢、
    Naoki Aoyama