This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:上升时间和下降时间以及 SMB 标准

Guru**** 2588775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636765/bq40z50-rise-time-and-fall-time-and-smb-standard

器件型号:BQ40Z50

根据 BQ40Z50的数据表、 SMB 总线接口的时序规格上升时间和下降时间规格 被称为10%至90%、数据表还表示它支持 SMB Ver 1.1标准。

根据 SMB 版本1.1标准、上升时间和下降时间规格应介于20%至70%之间。(http://smbus.org/specs/

您能否确认 BQ40Z50的上升和下降时间规格,基于此,我们需要进一步处理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raghavendran、
    请遵循监测计数据表中的规格。 10%至90%
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我想介绍当电源为3.3V 时、BQ40z50的推荐上拉电阻器范围是什么。 控制上拉电阻器值将影响 SMBus 的上升时间。 在我的客户测试中、使用4.7K 上拉电阻时、上升时间约为1.5us、大于数据表要求的 memt (1000ns)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    这是必须根据 i2c 规范计算的值。  请参阅 i2c 规范手册。 此外、请参阅随附的应用手册。

    e2e.ti.com/.../calculating-the-pull_5F00_ups-for-i2c-lines.pdf

    谢谢

    Onyx