This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:电池温度读数

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641613/bq40z50-r1-cell-temperature-reading

器件型号:BQ40Z50-R1

"电池温度"读数来自哪里? 我得到的值为-273.2°C、这(我认为)会妨碍我打开 FET。 切换"CTEMP"不会执行任何操作。

  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参见 TRM 的第136页

    www.ti.com/.../sluubc1c.pdf

    设置>>配置>>温度模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:

    我已经切换了温度使能、温度模式和 DA 配置(CTEMP、FTEMP)中所有位的变化、并且仍然无法获得正常读数。 我很困惑"电池温度"读数的来源。 我知道 TS1-4是单独的读数、PTCEN 和 PTC 之间的热敏电阻用于 FET 温度、但电池温度来自哪里?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    切换变量后、您是否发送了 RESET 命令以确保 RAM 也得到更新。 请重做该练习。

    如果问题仍然存在、您能否使用从以下链接获取的默认固件重新编程器件、并查看是否有用?
    www.ti.com/.../sluc585


    谢谢
    Onyx