This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030-Q1 Rds-On

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629468/lmr14030-q1-lmr14030-q1-rds-on

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030TPS54340

尊敬的支持团队

关于 RDS_ON、mΩ Iout Δ L=3.5A、是否可以在数据表中应用最大180 μ A?

我想计算数据表中的公式6。
此致
永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当结温为150C 时、RDS (ON)约为180m Ω、您可以参阅 TPS54340数据表图1、因为 LMR14030具有与 TPS54340相似的设计。

    我建议您使用 Webench 来仿真功率损耗和 结温。