This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:20%充电电流模式

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629413/bq24296-20-charging-current-mode

器件型号:BQ24296

当器件处于 FORCE_20PCT 模式(REG02 (0)= 1)时:

1、充电电流的精度是否为-28%+ 72%、如数据表第8页所示?

2.数据表建议在该模式下关闭充电终止。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Thuan、

    1)在测试限制(104mA)等低充电电流下、您可以看到充电电流在该范围内的任何位置。

    2) 2)端接电流非常低。 FORCE_20PCT 不会影响终止电流阈值、这意味着仅影响充电和预充电电流。 因此、如果强制执行2A 的20PCT、并且 ITERM 为128mA、则当充电器在 CV 模式下运行时、充电曲线将立即终止。 终端比较器将启动、因为它只是在 CC 模式下从较低的电流进行转换。


    此致、
    Joel H