This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:与连接的器件通信

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629395/bq24295-communication-with-a-connected-device

器件型号:BQ24295

您好!

我想将 USB 端点器件连接到 BQ24295的同一 D+/D-线路。   目标是让 BQ24295检测上游端口、然后连接的微控制器在检测完成后进行通信并进行枚举。   我会假设这是可行的;但是、我在数据表中没有看到任何应用示例表明这是可行的。   更好的是、如果可能、连接的器件尝试枚举之前是否有最短等待时间?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Donald、

    您正确地认为这是可能的。 当检测完成时、充电器上的 D+/D-引脚进入高阻抗状态。 如果发现高速通信存在问题、一些客户可能会在线路中添加100至200欧姆的电阻。

    最短等待时间通常约为2秒。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joel、

    数据表中是否指定了最短等待时间?   如果是、在哪里?   更严重的是、这是一项硬性要求吗?   我正在尝试了解是否存在有关器件(USB 端点和充电器)相互不好的潜在注意事项。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    我们在数据表中没有此规格、因为它可能会因端口和启动时序的变化而异。 两秒是对所需时间的良好估计、但并非硬性要求。

    同样、一旦充电器完成检测、它应该不会妨碍 USB 端点通信。 正如我说过的、如果 D+/D-的路由急剧/不良、高速(如 USB SuperSpeed)可能会看到一些时髦的东西。


    此致、
    Joel H