This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28550:读取数据闪存子类电压时出错。 代码= 9

Guru**** 2475445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642846/bq28550-error-reading-data-flash-subclass-voltage-code-9

器件型号:BQ28550

我目前正在将电池电量监测计 BQ28550-R1与 EV2300模块和 TI EVSW v0.04配合使用。

我正在尝试读取电量监测计数据闪存、但不断收到错误消息"Error reading Data Flash subclass Voltage"(读取数据闪存子类电压时出错)。 代码=9"。 由于此错误、我也无法写入电量监测计。

此错误的原因是什么?如何修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您的电量监测计处于解封和完全访问模式。 如果处于完全访问和取消密封模式、FAS 和 SS 标志将被清除。 此外、确保您的电池电压大于3V、器件才能正常工作。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您的 EV2300使用的是哪个版本的固件? 如果是版本3.1.c 或更早版本、则需要更新 EV2300上的固件。

    有关如何更新 EV2300固件的说明、请参阅 :e2e.ti.com/.../3225.EV2300FWUpdaterUnprogDev-_2800_4_2900_.zip

    此致、
    Bryan Kahler