This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:bq76PL455A-Q1示例代码 WriteReg/ReadReg () nDev_ID 参数?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642843/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1-example-code-writereg-readreg-ndev_id-parameter

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

如果我们的设计是两 个 bq76PL455A-Q1在没有 串行菊花链的情况下连接到单独的 MCU UART 端口、那么我应该将哪一个 nDev_ID 传递到 WriteReg ()和 ReadReg ()函数? 在这种情况下、唯一的器件标识符实际上很重要吗?

nDev_ID = 0;
nsent = WriteReg (nDev_ID、13、0x10、1、FRMWRT_SGL_NR); //将单元格数设置为16

谢谢、

Dick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dick、

    如果您使用两个不同的 MCU、两个底部器件都应为"0"。

    对于不同的 UART 端口、我认为只要这两个端口具有距离变量等、它就会相同 两个器件(以及任何菊花链)都将从器件0开始。

    我以前没有见过这种设置、但我认为应该可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    不、只有1个 MCU。 两个 BQ76PL455A-Q1连接到1个 MCU 不同的 UART 端口。

    谢谢、
    Dick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dick、

    感谢您的澄清。

    从技术上讲、我认为它会起作用。 只需确保两个代码足够"分开"、以确保它们不会被混淆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 Thx