This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3809I50DBVT IC 查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3809, TLV803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641135/tps3809i50dbvt-ic-queries

主题中讨论的其他器件:TPS3809TLV803
我们设计了一个电源板、出于设计目的、我们使用了随附文件中所示的 TPS3809I50DBVT。问题在于第二个 TPS3809I50DBVT (U4)无法提供输出、因此无法驱动两个晶体管、 如果我们在该时间使 U4的输入和输出短路、则两个晶体管都能正常工作。

请您为我们的设计提供宝贵的建议、以便我们能够进入设计阶段。 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vimal、

    因此、您好像使用的是 TPS3809、这是一种推挽式输出拓扑、它是一种开漏器件。 您在复位输出端有上拉电阻器、但这仅是开漏器件所必需的。 请移除 R17和 R16、以便在正确的推挽配置下使用每个 TPS3809。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已通过移除 R16和 R17进行了检查、但输出没有变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vimal、

    推挽式器件不是很好的多器件驱动器。 我建议切换到实际为漏极开路的器件、例如 TLV803。 通过采用开漏器件的附加上拉电阻器、您可以根据需要设置上拉电压、并使用上拉电阻器值设置足够的电流来驱动下一个器件。 对于 TPS3809、启动期间的/RESET 灌电流似乎大于电源电流(对于下一个器件)。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的宝贵响应。

    我将使用 TLV803器件检查我们的设计 、并在通知您我们的结果后进行检查。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    与开关开漏器件 TLV803并联。 使用 TPS3809进行测试时、我们的设计需要进行任何其他修改? 因为我们的团队将决定在所有此类应用中替换 TLV803器件、而不是 TPS3809。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vimal、

    我认为切换到开漏是正确的解决方案。 请确认这是否有效或是否需要其他支持。 谢谢!

    Michael