This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92662-Q1:TPS92662-Q1

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641489/webench-tools-tps92662-q1-tps92662-q1

器件型号:TPS92662-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、是否有适用于此器件的 Webench 设计或 CAD 库文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    我不确定。 但是、我会将其转发给正确的人员、他们将知道该器件有哪些可用器件。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Terry、

    我被告知、您已经可以对此器件的工具进行任何访问。 如果没有任何内容、则可能不可用。 但是、如果您需要进一步的东西、请告诉我、我将看到我可以得到的东西、但我认为没有工具的部分原因是它的运行相对简单、通常需要考虑的是恒流驱动器。 无论在哪种情况下、我都很乐意为您提供所需的任何帮助。 告诉我您有哪些问题、我可以回答、或者我可以找到谁可以回答。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、克林顿、至少该软件包必须有一个库文件、我能得到吗? 封装为 S-PQFP-G48。

    谢谢克林顿?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    通常、您可以在"质量和封装"选项卡下申请、但我没有看到该器件的选项。 我将研究这个、看看我能为您提供什么。 您说得对、有一个 EVM、因此必须有可用的东西。 我会告诉你。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    我被要求从 E2E 中删除此内容、因为此论坛目前不支持此器件。 但是、由于您已经可以访问门控信息、因此您可以在此处向我发送朋友请求。 然后、我可以共享直接联系信息并通过这种方式获取 IntLib 文件。

    此致、

    克林特