This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:HV 时 Vout 引脚和 VFB 引脚之间的安全距离

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629798/tps7a4001-safety-distance-between-vout-pin-and-vfb-pin-at-hv

器件型号:TPS7A4001

尊敬的 e2e 社区:

我的客户在此配置中使用我们的 HV LDO:

-        Vin = 90V 直流
-      Vout = 84V DC
-        Iout = 10-20mA 峰值  

问题在于 Vout 引脚和 VFB 引脚之间的距离。 由于采用封装,在最坏的情况下,此距离为0.27mm (0.65-0.38)

标准调节(IPC-2221B)要求、如果电压差约为80V、则2个导体之间的最小间距应为0.6mm

 

问题
-        为了在此配置中安全使用 TPS7A4001,您会建议什么?
我们        是否可以说,即使 VFB 和 VOUT 之间的局部间距很小,可能的泄漏电流仍将比流经电阻网络分压器的电流可以忽略不计?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tisl、

    遗憾的是、如果需要该间距来满足该标准、我们不能做太多工作。 您可以尝试在器件上添加保形涂层、以便更好地隔离两个导体。

    是的、我们可以说、即使两个导体之间的间距很小、通过电阻分压器的电流也应主导通过寄生路径的任何泄漏电流。 但是、如果存在一些泄漏电流、则只会导致精度轻微下降。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    标记