This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:TPS7A90:请针对1.8V、2.0V、3.6V 和4V 建议 R1和 R2值

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629592/tps7a90-tps7a90-please-suggest-r1-and-r2-values-for-1-8v-2-0v-3-6v-and-4v

器件型号:TPS7A90

你(们)好

我需要提供多个输出电压(1.8、2.0、3.6、4.0)的选项、输入电压为3.5-5V、电流为500mA

为此,我选择了 TPS7A90,它是一个更好的选择(输出电压上的噪声为0.6mV rms)吗?

您能否为1.8V 2.0V 3.6V、4V 输出建议 R1和 R2值

此致

Sukumar Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sukumar、

    数据表的第18页有一个表格、其中包含电阻值、可形成常见输出电压。 如果您将 R2电阻器保持在这些值的范围内、则应该可以正常工作。

    此致、
    标记