This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LTC3788-1或 LT3574 12V 至24V 直流/直流转换器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642224/ltc3788-1-or-lt3574-12v-to-24v-dc-to-dc-converter

主题中讨论的其他器件:LM5122LM5122-Q1

您好!

我想设计一个12V 至24V 升压转换器、但我似乎找不到一个能够产生所需结果的模型、下面是我想要实现的参数。

VIN=12V

Vout=24V

P=960W

I=40A

我已经浏览过演示电路、我发现了 LTC3788-1和 LT3574、但它们都无法在40A 时产生。

是否有任何建议可以产生我想要的结果?

我们非常感谢您的任何帮助和建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输出功率非常大、因此集成升压稳压器不适合应用。  建议您使用 TI 器件 LM5122或 LM5122-Q1。 它们非常适合您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Helen 是对的、LM5122可能是适合此应用的最佳 IC。 参考设计 PMP7969 是此应用的良好起点。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 、我将对其进行设计和测试、并告诉你我是否有任何问题。
    再次非常感谢。

    此致、