This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:短路保护

Guru**** 2560330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629828/lm5050-1-short-circuit-protection

器件型号:LM5050-1

你(们)好  我计划将此 FET 控制器用于负载共享目的(并联2节10Ah 电池)、并在电池短路时提供保护。 总电流消耗将为60-160A。

因此、简而言之、为了保护 IC、数据表中指出" OUT 引脚可通过 TVS 保护二极管和/或本地旁路电容器进行保护。" 在100A 负载期间、如果输入短路、电容器应多大?

谢谢、

罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    本地旁路电容器的容量取决于 从 FET 漏极到负载的电感量。 对于大电感(如电缆)、我们建议使用10uF 至22uF 的电容以及额定电压为40V 或更低的 TVS 二极管。 如果电感不是很高、则1uF 或2.2uF 的电容与 TVS 一起可以正常工作。

    此致、

    Kari。