This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A6650H-Q1:TPS7A6650H-Q1使能阈值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A6650H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642602/tps7a6650h-q1-tps7a6650h-q1-enable-threshold

器件型号:TPS7A6650H-Q1

尊敬的线性稳压器团队

下面是 TPS7A6650H-Q1的原理图。

然后、我们希望使能引脚 变为低电平状态、如果1.7V 欠压 应立即使使使能引脚变为低电平?

当然、我们知道 电压排列 VIL (0V~0.4) 禁用使能引脚作为一个熔断   

 如果使能引脚低 电平 状态立即低于1.7V 低电平状态(禁用)、您是否有解决方案和应用?

并且、

如何按如下方式控制复位控制详细信息?

此致

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    使用电阻分压器使 Ven 小于0.4V 是在输入电压为1.2V 或更低时禁用 LDO 的有效方法。  您需要确保在设置分压器时考虑电阻器容差。  另一种常见的方法是使用电压监控器或电压检测器来驱动 EN。  如果您想了解监控器或电压检测器选项、请访问 ti.com/svs  

    数据表的第7.3.3和7.3.4节介绍了复位控制。  通过控制 FET 连接的 PG、当 Vout 小于其标称电压的90%时、PG 将为逻辑低电平;当 Vout 大于其标称电压的90%时、PG 将为逻辑高电平。

    非常尊重、

    Ryan