This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:8引脚接头

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629884/em1402evm-8-pin-header

器件型号:EM1402EVM

您好!

我有一位客户想知道 EM1402EVM 上的这个8引脚接头使用哪种类型的连接器。 它是右下角的那个。 该文档列出了除该连接器之外的所有连接器。 有人能告诉我这是哪种类型的连接器吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    EM1402EVM 设计记录为 TIDA-00817。 J2 8引脚插头是一个 Sullins Connector Solutions GRPB042VWVN-RC 插头、1.27mm、4x2、TH。 虽然尺寸可能很有挑战性、但它显然是用作测试点连接器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!