This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 希望为电池充电器提供小型解决方案。

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629864/want-a-small-solution-for-the-battery-charger

主题中讨论的其他器件:PMP8286UCC28700TPS2511

只需了解哪个器件可以为我们提供适用于5V 2A 电池充电器的最小解决方案。 输入电压为100-240V 50/60Hz。  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiwei、

    感谢您发帖。

    TI.com 上的 PMP8286是适用于充电器的完美小尺寸解决方案。

    此参考设计在准谐振反激式中使用 UCC28700、可在高达2.1A 的电流下生成5V 隔离电压。 UCC28700执行初级侧调节、因此无需光耦合器并减少了总组件数。 这将实现紧凑且具有成本效益的设计。 此设计中的已组装电路板占用1" x 1" x 1"立方体的空间。 TPS2511 USB 电源开关还提供数据线路控制、可为大多数智能手机和平板电脑充电。 UCC28700的节能特性使得此设计在插入墙壁且 USB 端口未连接任何器件时的功耗低于30mW。

    有关创建此设计的所有材料、请访问链接。

    此设计硬件不可购买。

    下面 是它的外观图;

    如果您的问题得到了解答、请使用此已解决问题按钮进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:
    这是一个非常好的信息。 TI 是否有符合相同规格的无变压器解决方案?
    我可以想象、整体尺寸将比使用变压器的设计小得多。

    谢谢、
    此致、
    Rui
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rui、
    由于输入电压为100-240V 50/60Hz、因此输出必须与交流输入安全隔离。
    否则会产生极强的冲击危险。

    由于降压比较大、变压器匝数比使得转换成为可能。
    240V 交流= 340V 峰值直流、将340V 转换为5V 需要5/340= 1.4%的极窄占空比
    对于降压转换器而言、这种低占空比是不现实的。

    没有其他方法可以这样做交流输入设计。