This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:负载瞬态

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, TPS43061, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659565/lm3478-load-transient

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: TPS43061LM5170

你(们)好

我们需要比较 LM3478和 TPS43061之间的负载瞬态性能。

TPS43061的数据表提供了以下负载瞬态图、但 LM3478不提供。

您对 LM3478有类似的数据吗?

哪种器件更适合负载瞬态响应?

要求:

输入电压:6V 至8.4V

输出:19V/1A

效率:90%目标

负载瞬态:目标值为2%- 3%

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有苹果与苹果的对比结果。 阶跃负载响应是环路补偿的结果、LM3478的性能也可以类似。 主要区别在于、TPS43061使用同步整流器、这意味着其效率将高于使用 LM3478。 TPS43061是同步升压器件、因此其阶跃负载响应过冲和下冲以及恢复时间是对称的。 但是、当阶跃负载跳到深度不连续导通时、LM3478可能表现出从过冲恢复较慢的速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    >LM3478在阶跃负载跳到深度不连续导通时表现出较慢的过冲恢复速度。

    如果您可以分享、您能否向我们展示一些示例图?
    如果不是 LM3478、则没关系。
    我们要参考一个示例、即异步整流可能会以负载响应的形式表现出较慢的过冲恢复速度。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面显示不平衡阶跃负载响应的不同电路: 负载0A 至10A。  Vout 在恢复之前可以保持更长的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我们是否有可能知道器件是什么?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是在 LM5170电路上捕获的、该电路将在轻负载条件下以 DCM 运行。 所有 DCM 电路的典型响应:负载阶跃变为轻负载或无负载后、输出电压过冲衰减缓慢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    谢谢!

    贝斯特雷加兹