This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:您能告诉我 Flybuck 吗?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629516/lm5160a-could-you-tell-me-about-flybuck

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件: PMPLM5160

大家好、团队成员。

在介绍隔离式直流/直流转换器时、我经常参考以下器件和文档。

器件:LM5160A

TI 设计文档:www.tij.co.jp /.../ PMP 10532

问得好。

是否可以使用光电耦合器进行设计以提高调节精度、即使在文档中所述的一般 Flybuck 配置情况下也是如此?

请帮帮我。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、使用 Flybuck 设计可以实现光耦合器。  请参阅随附的 example.e2e.ti.com/.../Flybuck-with-optocoupler_5F00_PMP9298_5F00_18Vin-to-75Vin_3B00_-15Vout-_4000_-0.2A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Baba-San。

    顺便提一下、对于以下不带光耦合器的文档配置、
    为了保持稳压、是否有必要在7.65V 输出端子的电压下消耗负载?

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    San Masumi、您好!

    不需要、您无需加载初级、因为 LM5160和/或任何其他用于 FlyBuck 的器件是强制 CCM 器件、即在轻负载下不会在 DCM 模式下运行。 因此、您无需预加载初级侧即可维持次级调节。