This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AP300频率响应分析器不稳定波特图

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC28911, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641199/ap300-frequency-response-analyzer-erratic-bode-plot

主题中讨论的其他器件:TL431UCC28911LM25037

您好!

我正在尝试找到测量由 Viper27 IC 制成的12W 反激式转换器的波特图。 它具有集成的 MOSFET 和控制器。

我想知道交叉频率处的相位裕度、以确定其稳定性和稳态误差。

反馈由 TL341控制。 它在高侧反馈分压电阻器上具有前馈电容、并在 TL431的基准和阴极引脚上具有与串联 RC 网络并联的 C。

我使用的是 AP300频率响应分析器。 我在高侧反馈分压电阻器上方插入了一个22欧姆的电阻器。 我正在使用它们的高带宽变压器注入噪声信号。 30MHz。

在空载和满载条件下、输出在测量反激式输出电压时保持稳定。

问题是每次我尝试在分析仪上测量它时、相位和幅度波形图看起来都不稳定。 它们具有尖锐的边缘、多次跨越0dB 和180度线。

我已附上波形和测试设置(类似)供您参考。

Image result for ap300 analyzer

请帮助我确定如何获得干净的波特图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Jose、

    虽然由于您不使用非 TI 器件、我无法提供详细的支持、但我建议您使用 UCC28911。 该器件集成了高电压功率 MOSFET、所需的外部组件更少、并且具有内部环路补偿功能。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davit、

               感谢您的回复、实际上我们将首先测试 AP300分析仪、并采用低功耗 SMPS。 我们使用的是 LM25037 LM25037/-Q1双模 PWM 控制器等 TI 器件、在我们的1200W 推挽式转换器中提供交替输出。 最后、我们要检查所有转换器的频率响应、因此我们将使用 AP300分析仪测试 TI 产品。

    第一张照片是输出为15V 且无负载时高达100Hz 的增益和相位图。

    第二张照片是输出为15V 且无负载时高达1KHz 的增益和相位图。

    第三张照片是转换器关闭时高达1KHz 的增益和相位图。 实际上、正确的波形应该是0相位和0增益的平坦波形、对吧?

    第四张和第五张照片显示了我的测试设置。 您是否认为这可能是由于噪声或导线重叠造成的? 如何在转换器关闭时清除增益和相位图?

    佩特森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peeterson、

    对于隔离式设计、我们通常在 TL431路径的输出端添加一个49.9欧姆电阻器到电阻分压器、如本设计中所示:

    TI 通常使用 Venable 频率响应分析器、我们在其中设置 R77任一侧的连接、然后接地(3个连接)、然后使其从几 Hz 扫描到10MHz 或类似频率。 转换器需要在运行时运行和调节。 您应该在高压和低压线路上以负载和无负载运行以检查稳定性。 除此之外、频率响应分析器还应提供有关如何校准和设置一致性的说明。

    或者、您也可以通过观察负载瞬态来查看稳定性裕度、如下图所示:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

                "对于隔离式设计、我们通常在 TL431路径的输出端添加一个49.9欧姆的电阻分压器、如本设计中所示:R77:"

                 是的、我还在该位置放置了电阻器、但它是22欧姆、因为 AP300指南使用的是20欧姆电阻器。

    "运行转换器时、需要运行和调节转换器。"

     为了简化操作、我们首先使用具有输出电压感应功能的5V 电源、如下所示。

                 

    我们在远程(+)感测处打破了环路、并插入了22欧姆电阻器。 在高压/低压线路上、电源负载为2A。  

    "此外、频率响应分析器应提供有关如何校准和设置一致性的说明"

    我们使用从22欧姆电阻器任一侧连接到(-)输出的差分电压探头。 衰减比为1/20。 我想知道如何在 AP300软件中设置它。 有一个称为探头校准的按钮、但需要上传用户定义的文件。 我不知道如何做到这一点。 目前尚未完成此操作。 我测试了无源 LC 网络、增益和相位响应根据计算得出。

    现在、5V 电源的问题是、在低频时、我无法看到增益超过0dB。 根据以下链接中的 TI 文档、对于高达几 KHz 交叉频率的频率、电源增益应为正、然后应为负。  

    www.ti.com/.../snva364a.pdf

    但是、我得到的波形并不相似。 它们如下所示:

    我已经连接了一个示波器、以查看低频时输出正弦波振幅(绿色)是否正变得大于输入正弦波振幅(黄色)。 对于低频、20log (输出/输入)应为正、但 AP300分析仪未显示该值。 我已经检查了输出和输入是否错误地互换。 否 它们连接正确。 您认为探头校准仍然是问题还是我的设置有问题? 时域信号如下所示。  

    请思考。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题仍未解决。 请支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    正确的做法是、您应该在直流和低频时看到正增益、然后在某些较高频率时增益超过零 dB、然后它变为负、并在较高频率下保持负值。 该图确实应该以这种方式来看待。

    TI 通常使用 Venable 频率响应分析器、我不记得将注入电阻器(20欧姆电阻器)的任一侧连接到示波器中。 频率响应分析器将连接到该电阻器单端的两侧、同时连接到分析仪的接地端。

    此时、您可能需要与分析仪的 MFR 进行协商、以了解您所描述的内容。  

    很抱歉、我们没有比这更好的帮助了。

    此致、

    John