This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:UCC28251前置直流测试。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629228/ucc28251-ucc28251-pre-dc-test

器件型号:UCC28251

你(们)好  

 在将 UCC28251子卡放置到主板上之前、我需要使用某种方法来验证子卡是否正常工作。

您有什么建议或程序可以与我分享吗?

UCC28251原理图_我模仿 SLUU441A 应用手册中的原理图(演示板)。

我将12Vdd 放入子卡中、Vref 引脚为3.3V 正常。 但 OUTA 和 OUTB 没有输出脉冲波形。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wei Cheng:

    我已要求我们的一位设计工程师对您的帖子作出回复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    很好的一点是、这里有 Vref、我想查看您的原理图来帮助您。

    我还想向您介绍第8.3.10和9.1.1节、并确保控制器所有其他引脚(如 COMP、OVP、EN 和 ILIM)的电压和电流是否在数据表中规定的限值内。

    谢谢、

    区域