This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:映像更新后器件损坏

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629512/bq35100-corruption-of-device-after-image-update

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我正在与 BQ35100合作进行一个项目、该产品将以串联方式生产。 现在使用 EV2300完成了相关操作、主要问题是当我通过 bqStudio 对 IC FW 进行编程时、结果是由于错误的 srec 文件而导致芯片损坏、这无法在 I2C 总线上进行通信。 根据我的理解以及阅读 此帖子、问题与 EV2300的 FW 版本(3.1c)有关、解决此问题的唯一方法是升级 EV2300 FW、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池电量监测计可确定电池中的剩余电量以及在特定工作条件下电池可以继续供电的时间。 随着手持设备越来越薄、价格越来越低、电池越来越小、但容量却越来越大。 为了在当今的便携式设备中有效利用所有可用电池电量、需要使用高精度电池电量监测计。bq35100电池电量监测计和放电结束
    监控器提供高度可配置的燃油
    监测不可充电(一次)锂电池
    电池、无需强制放电
    电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、
    是的、正确。 您需要将 EV2300上的固件更新为3.1m 或3.1r 版本。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否仅适用于另一个 EV2300? 那么我是否必须购买另一台设备?

    另一个问题与系列生产有关、 您建议在生产过程中对 FW 编程使用什么? 您认为 EV2300适合此范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    此时此刻、只有另一个 EV2300才能实现。 我正在与我们的工具团队核实我们是否可以提出替代方案、但这看起来很糟糕。

    对于大规模生产、您可以使用使用 bqStudio 提取的闪存文件进行编程。 bqfs 或 dffs 文件是可用于编程的两种类型的闪存流文件。 bqfs 包含指令闪存和数据闪存、如果您更新器件固件版本、而 dffs 仅包含数据闪存、则使用 bqfs;如果您只对 与黄金文件具有相同固件版本的器件进行编程、而您只是更新器件、则使用 bqfs 数据闪存的变化。 请参阅有关使用闪存流文件的应用手册。

    e2e.ti.com/.../8510.slua541.pdf

    谢谢

    Onyx