This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:TLV1117ADJ 输出问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642674/tlv1117-tlv1117adj-output-problem

器件型号:TLV1117

大家好、团队成员

我的客户正在使用 tlv1117ADJ。 12V->5V。 原理图如下所示。

输出波形如下所示:

如果添加更大的值电容器、则可以。 是否与 ESR 有关系? 如果是、如何计算 ESR 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    我无法看到您发布的图片。  插入图像时、请按照此处的说明操作:

    如 Ω Ω 表中所述、TLV1117专为 ESR 介于0.2 μ F 和10 μ F 之间的钽和铝电解电容器而设计

    如果您为所选电容器查找 ESR、则应使用 ESR 图的最低点。  请记住、并联电容器会降低系统的 ESR。

    非常尊重、

    Ryan