This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:UCD90120A

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629202/ucd90120a-ucd90120a

器件型号:UCD90120A

plz 帮助。

讨论的目的是对 UCD90120A 进行编程
安装在 ZC706电路板上:

(1)
USB-GPIO 固件1.0.14可以正常工作、我无法理解
固件版本适用于上述电路板、请进行注释
这种情况
如果使用1.0.13、则错误电压"电源轨#1不会
通电(从而关闭所有剩余的4个电压
电源轨)。

(2)
在上述设置相同的硬件上、即 USB-GPIO
固件1.0.14用于使能信号电源轨#1有效
和电源轨#2、因此电源轨#1可提供高达1V 的电压、但电源轨#2可提供
未加电、其余3个电源轨处于关断状态
模式。

此致
Kamlesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kamlesh

    您是否可以共享项目文件以便我们进一步提供帮助?

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yihe 先生的答复,谢谢你

    我使用的是评估板 Zynq-7000 SoC ZC706 (修订版2)的电路。

    我使用以下文件对 TI 电源序列发生器 UCD90120A 进行编程、此文件可在 Xilinx 网站上找到。

    ZC706_REV2_0_TI_XML

    根据原理图、电路板上有5个电源轨。

    plz 确认以上 xml 文件是否适用于我们的板、或者我们是否必须修改该文件。 如果是、请告诉我什么。

    如果您可以向我发送您认为适合我的.xml 文件、plz send (kamlesh324@yahoo.com)

    当我使用固件版本1.0.13时、电源轨#1 未启动。

    当我使用固件版本1.0.14时、电源轨1通电、但电源轨#2 和连续电源轨 r 处于关断状态。

    plz 向我建议问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yihe 先生:
    我正在等待你的答复。

    此致
    Kamlesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于该文件由 Xilinx 发布、因此您必须联系他们了解如何使用其评估板上的文件。
    如果您想隔离此问题、请订购 UCD90120A EVM 和样片以进行实验。
    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、细分说明 TI IC 为 ZC706板执行的操作顺序。

    无论序列(启用有效、稳压器电源打开、稳压器 O/P 反馈等)、无论您了解的序列如何、都可以在此处清晰地写入。 我将自己进行调试。

    今天、我观察到电路板上的电源轨#1和电源轨#2已通电、电源轨#3的使能端现在已通电、因此电源轨#3处于关断状态。

    此致
    Kamlesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了开启电源轨、存在许多条件 ON_OFF_CONFIG、依赖项定序以及可能关闭电源轨的任何故障
    1.检查 ON_OFF_CONFIG 以了解电源轨:
    答:如果设置为“自动”,则如果满足导轨的开机自检要求,导轨将自动打开
    b.如果设置为 CONTROL 引脚、请确保 CONTROL 引脚输出与设置的有效极性相匹配
    c.如果设置为 OPERATION、1)确保从主机发送 OPERATION 命令
    2.检查电源轨导通依赖项、确保满足所有依赖项
    3.查看导通期间是否存在任何故障,从而可能关断电源轨。 检查日志以查看是否记录了任何故障。

    此致
    Yihe