This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:唤醒引脚电压

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642662/bq76pl455evm-wakeup-pin-voltage

器件型号:BQ76PL455EVM

尊敬的所有人:

我遇到 BQ76PL455 EVM 的问题。 我的设置包含由单个 EVM 板监控的16节电池。 EVM 的开关设置为单端  

我无法使用 STM32微控制器与 EVM 通信。 当我检查 WAKEUP 引脚上的电压时、它为0V。 现在、当我使用 GUI 进行连接并测量 WAKEUP 引脚上的电压时、它仍然为0V。 但我能够轮询电池电压并获得准确的值。 需要帮助了解这一点。 问题:-

 WAKEUP 引脚的电压是否是我无法与 MCU 建立通信的原因?

为了唤醒、我们必须为唤醒引脚提供持续高电平、还是为唤醒引脚提供脉冲?

此致、

罗汉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

     您需要将 WAKEUP 引脚脉冲为高电平以将器件转换为活动状态、之后您应该能够进行通信。 如果您将 WAKEUP 引脚保持为高电平、则 无法关闭器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因此、根据我的理解、唤醒引脚在短时间内处于高电平并恢复为低电平。 这将使器件保持激活状态。 我是对的吗?

    此致、

    罗汉

    那么、根据我的理解。 低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohan、

    正确。 数据表指定了最小100us 的脉冲宽度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    谢谢、我们将告诉您我的进度。

    此致、
    罗汉