This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:升压不保持输出电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659174/lm3478-boost-not-holding-output-voltage

器件型号:LM3478

您好!

我将 LM3478升压转换器用于以下应用:
6V 至9V 的输入电压
输出电压为9V
输出电流高达5A

我们尝试使用升压转换器来升高我们用于为电机供电的9V 电池的电压。 当电机开始运行时、即使汲取的电流小于5A、升压转换器的输出电压也会下降。

附件是设计的屏幕截图。  

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机是一种无功负载、不同于上述 Webench 原理图中所示的1.8欧姆负载电阻器。 请显示电机启动时的 Vin 和 Vout 波形。 还在同一示波器图中显示了 L1电流、M1漏极、M1栅极和 COMP 引脚电压的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我们的输出电压和升压转换器的输出电流的屏幕截图。 蓝色波是输出电压、橙色波是输出电流(除以5.1以获得电流值)。  您可以看到、当电机启动时、升压转换器的输出电压降至大约7V、然后在电机运行时降至大约7.4V。 输入电压为7.6V、升压至9V。  

    我们查看了电路中的一些元件:对于二极管、正向电流额定值远大于设计的最大输出电流5A。 我们在 TI 网站上的升压转换器功率级基本计算文档中看到、二极管的正向额定电流应等于最大输出电流(5A)、这在我们使用的情况中不是这样。 这是否是如此大的压降的原因?  

    对于输出电容器、我们不确定 ESR 值、并想知道这是否会导致较大的电压纹波。 在输出端添加 LC 滤波器是否有助于解决该问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    波形为大量程:1s/div。 看起来电流从0变为1.2A (根据您的建议、为6/5)。 我想看到显示负载电流详细信息的放大图。