This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:您建议将 bq34z100-G1和 bq34110的哪个器件用于铅酸电池电量监测计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629466/bq34z100-g1-which-device-of-bq34z100-g1-and-bq34110-do-you-recommend-for-lead-acid-battery-gas-gauge

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQ34110BQ34Z100

您有两款用于铅酸电池电量监测计的器件、bq34z100-G1和 bq34110。

您建议使用哪种器件? 请告诉我每个器件的优缺点。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、
    这取决于您的应用。 bq34z100使用它、而 bq34110使用 CEDV 算法、专用于极少放电的应用。

    因此、您选择使用的器件将取决于您的应用。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx-San、

    感谢您的回答。
    我们是否能够在不罕见的放电应用中使用 bq34110?
    如果应用不是极少放电、我们应该选择 bq34z100-G1吗?

    CEDV 算法用于其他电量监测计器件。 针对极少放电应用、是否有任何专业技术?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kohei-San、

    您可以将 bq34110用于非极少放电应用。 bq34110的特色在于、它具有可间歇性激活的学习负载、因此电量监测计可学习电阻值并确定电池是否需要达到使用寿命并需要更换。 电池很少放电的典型应用是服务器应用。
    谢谢
    Onyx