Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92641, LM3409
您好!
是否有可在以下规格下使用的 LED 驱动器?
我无法找到该器件开关可用于100kHz PWM 调光频率100kHz。
PWM 调光频率:100kHz
PWM 占空比范围:6~100%
VIN=18~27V
ILEed = 650mA
ILED 精度:Ta=25C 时为+/-2%
VOUT=10~16V
此致、
Ryuji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92641, LM3409
您好!
是否有可在以下规格下使用的 LED 驱动器?
我无法找到该器件开关可用于100kHz PWM 调光频率100kHz。
PWM 调光频率:100kHz
PWM 占空比范围:6~100%
VIN=18~27V
ILEed = 650mA
ILED 精度:Ta=25C 时为+/-2%
VOUT=10~16V
此致、
Ryuji
您好、Ryuji-San、
如果您需要这种精度和如此高的 PWM 频率、最好选择具有并联 FET 调光功能的 TPS92641。 TPS92515和 LM3409也可以工作、但它们的精度不是很高、我不确定它们是否可以满足2%规格。 6%的占空比将很难实现、并且脉冲的持续时间仅为600ns、但这是可能的。 您将需要通过使 LED 负载的引线长度保持非常短来减少寄生效应、并且您可能需要考虑如此短脉冲导致的 IC 延迟。
此致、
克林特
您好、Ryuji-San、
您是指器件的实际 Vref 吗? 或者您是指电流调节 VCS 电压吗?
在任何情况下、VCS 的总最小/最大偏移均为+/-600uV。 这是过热规格、我没有室温规格。 不过、如果您使用200mV VCS 电压、在最坏的温度范围内为您提供+/-0.3%的电流精度。
如果您实际上对 Vref 感兴趣、那么它在整个温度范围内的3V 值大约为+/-0.8%。 我也没有这方面的室温规格。
因此、在整个温度范围内精度非常好、仅在室温下会更好。
此致、
克林特