This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54424:自动补偿

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54424, TPS54320, TPS54623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659050/webench-tools-tps54424-auto-compensation

器件型号:TPS54424
主题中讨论的其他器件: TPS54320TPS54623

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在 Web Bench 中尝试使用 TPS54424来实现具有5V、3.3V、1.8V 和1V 电源轨的设计。 FET 的低 RDS on 可实现高效率、这将有助于我的密封盒设计实现热性能。

1V@2A 的仿真良好、但 即使 使用默认的 BOM 组件、5V@1A 也不会自动补偿。

它确实仿真、数字看起来合理、@ 200kHz。 虽然我可能是因为使用了定制的18+u 电感器、所以我尝试了15u、结果相同、误差:无法补偿、放宽规格限制并重试。

有什么限制? 我已将 TPS54320用于相同的电源轨(效率不高)、 5V@1A 工作正常并进行补偿。

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们应该能够做到这一点、问题可能是由我们在 WEBENCH 中为此器件设置的组件选择例程引起的。 您输入了什么输入电压? 我将看到我是否能够确定它的运行状态。

    我能够获得一个使用12V 输入、5V @ 1A、然后将 Fsw 更改为200kHz 的合理设计。 下面的链接会将您转至我所做的设计。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的输入为9-15V。 自动补偿也会在您发送给我的文件中提供相同的错误、因此可能是一种工具? Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我认为我对这个问题的理解有误。 Re-Comp 选项卡上的自动补偿功能不起作用、因为默认的最低低频增益设置为60dB。 然而、低频增益为51.62dB、无法重新补偿此设计以满足最低60dB 的要求。 如果您将最小值更改为40dB、则自动补偿将起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54424

    [引用 user="Anthony ***]Oh、我认为我对问题的解释有误。 Re-Comp 选项卡上的自动补偿功能不起作用、因为默认的最低低频增益设置为60dB。 然而、低频增益为51.62dB、无法重新补偿此设计以满足最低60dB 的要求。 如果您将最小值更改为40dB、则自动补偿将起作用。

    [/报价]
    Anthony、
    在我的负载 瞬态仿真中、TPS54424的下冲比过冲低得多。 Xilinx 1V 内核需要得到相当的控制(+/-5%或更高)+/-3%
    是我的目标。 您对此有什么建议吗?
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您能否向我发送您当前仿真的原理图、您是否具有首选的开关频率? 因此、我可以帮助建议一些要尝试的组件值。 您可能需要降低 L、增加 C 或调整补偿。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    我基于(2)解决方案在两个器件中均连接了1.8V 模拟器、正在设计5V、3.3V、1.8V 和1V 高效200kHz (密封盒)超声波系统。 在这两种情况下、瞬态负载仿真都需要改进。

    我的流程、在工作台设置基本设计、2A 9V-15V 2A、更改电感器和电容器、自动补偿和仿真。 TPS54414的 BODE 看起来更好(无红色)

    TPS54424 webench.ti.com/.../SD2.cgi
    TPS54623 webench.ti.com/.../SD2.cgi

    Patrick