This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:使用 J2辅助端口进行温度检测、BQ76PL455EVM:

Guru**** 2434230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629565/bq76pl455evm-temperature-sensing-using-j2-auxiliary-port-bq76pl455evm

器件型号:BQ76PL455EVM

 

您好!

 

我尝试使用该模块来感应温度。 我使用以下 NTC 热敏电阻连接到评估模块的 J2端口:

Epcos B57863S103F40热敏电阻10kΩ Ω、2.41 (直径) x 6.5mm

热敏电阻数据表提供了电阻和温度之间的转换表。 但是、EVM GUI 仅显示辅助电流。 如何将此电流读数与电阻相关联? 我不知道 EVM 板的电压。 是否有办法在无需自己手动校准的情况下执行此操作?

谢谢、

Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muthu,

    GUI 提供在 AUX 引脚读取的电压。 您必须从分压器计算热敏电阻电阻电阻、然后从查找表中转到温度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的回答、很抱歉我在这里有点困惑-辅助列表的标题为"Aux current value"。 但我现在意识到、GUI 提供了电压读数。 只需确认-从数据表的第5.2.4节中、我将这些值用于分压器计算、以计算热敏电阻电阻(R2):

    - V (IN)为5.3V、
    - R1为10千欧姆
    - V (OUT)是 GUI 读数
    现在我可以解决 R2、这是热敏电阻电阻。

    此致、
    Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muthu,

    啊! 无需担心-我可以看到混乱的起作用。

    您可以使用7.3.3.5中的公式将 ADC 读数转换为电压(如果使用 MCU、GUI 执行相同的操作)、然后使用列出的参数计算热敏电阻电阻。