This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108的电阻器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629835/resister-of-tlc59108

我们使用5个 LED 并 将电阻器与 LED 串联。

 LED 的 Vf 为2.8~3.1V。

电阻器用于抑制发热。

问题1.

请告诉我们电阻值。

电流为18~20mA

问题2.

请告诉我们 IC 规格下的电流变化。

问题3.

此 IC 的最大电流为120mA。

如果该 IC 的降额为80%、我们是否可以使用上述方法?

e2e.ti.com/.../Question-of-TLC59108.pdf

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro-San、

    请参阅以下评论。

    Q1:能否知道 LED 电源、通常它会确保 ILED * R + VLED< LED 电源。

    Q2:请参阅数据表第6页。

    Q3:这是恒流器件。 您能解释一下降额的细节吗?

    谢谢!

    夏季