This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以调整反馈电阻

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629797/change-feedback-resister-dinamically

大家好、

我 对 更改反馈电阻器有一般性问题。

直流/直流转换器具有外部反馈斜接器、用于设置输出电压。

如果我们 在直流/直流转换器工作时将电阻器值从 AΩ Ω 更改为 BΩ Ω、是否存在任何问题?

我的客户想要做的是下面

24V 输入电压

->6V/400mA 输出

--> 10V/800mA 输出

反馈电阻器 由外部 FET 更改。

如果您有任何疑问、请告诉我?

谢谢、

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般来说、您可以这样做。  对于较大的输出电压变化、您可能会在转换过程中看到一些过冲或下冲、具体取决于 FET 开关的速度。  此外、使用电压模式控制时效果更好、因为下部反馈电阻器不是小信号环路的一部分。  如果您使用电流模式控制、请确保补偿适用于6V 和10V 情况。