This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65930:DM3730 ARM- TPS65930音频缓冲器延迟

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65930, DM3730, OMAP3530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629821/tps65930-dm3730-arm--tps65930-audio-buffer-delay

器件型号:TPS65930
Thread 中讨论的其他部件:DM3730OMAP3530

您好!

我们  使用 ALSA 库将 TI DM3730 ARM 处理器和 TPS65930芯片用作声卡。

我们正在开发延迟敏感型应用程序,我们注意 到播放和录制音频时有较大的缓冲延迟。

采样率设置为8000时、缓冲器延迟为140ms 和1120个采样。 尽管我们可以通过软件修改此延迟值、但测得的缓冲器延迟不 会低于该值。

是否有 任何方法可以降低音频缓冲器延迟,或者这140ms 是 此芯片的最小缓冲器延迟限制?

第二个问题是、是否有任何有关使用 DSP (C64x)和 TPS65930器件播放/捕获音频的示例应用?  

我们认为 、DSP (C64x)应用程序不会导致延迟。

Omer、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omer、

    我们建议使用 AM57x 处理器系列、而不是旧版 DM3730、部分原因是 TPS65930和相关系列自产品目录发布后已接近10年、并且考虑到其设计最初是在何时启动的、因此它们的使用寿命更长。

    如果您尚未找到 TPS65930的技术参考手册、请访问 :www.ti.com/.../swcu052

    这将是解决方案的最可能途径。 我稍微看了一下它、但从缓冲器的角度看没有任何明显的东西。

    我不建议将此 PMIC 与 OMAP3530或 DM3730以外的任何内容配合使用。 它的行为是为 OMAP3530定制设计的、应该支持 DM3730等相关器件。 目前、此 PMIC 不支持新的开发。