This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:IOL、OFF 和 RPU

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642801/tps27s100-iol-off-and-rpu

器件型号:TPS27S100

您好!

在 TPS27S100数据表中、IOL、OFF 值仅为-150uA (min)。
但是、TPS100H100-Q1的 IOL、OFF 值为-50uA (最大值)。

我们能否将这个-150uA 视为最坏情况?

在数据表 P.18中、建议的 RPU 为15k Ω。
您能告诉我这个 RPU 的 Vbat 电压吗?
在所有条件下、通过 RPU 的灌电流是否应大于150uA?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    150uA 是24V 和125C 时的最大灌电流值。 这意味着、例如、在25°C 时、该灌电流低于150uA。

    在最大泄漏电流 RPU < V (ol、off)/I (ol、off)= 2.6V/0.15mA 时、RPU 应允许在 OFF 状态下进行开路负载检测。 因此、RPU < 17.33K、15K 是标准值电阻器。

    V (ol、off)不随电源电压变化、但灌电流会变化。

    此致、Mahmoud