This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217C 电池引脚连接、只用于 USB 和交流电源

Guru**** 2430550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641262/tps65217-tps65217c-battery-pin-connection-for-usb-and-ac-power-only

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3358

我正在开发 通过 USB 供电的 AM3358系统、并提供交流电源选项。

将不会有电池、 应如何连接 TPS65217C 电池引脚(或 应将其保持断开状态)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    请参考 TPS65217电路原理图检查清单、其中说明 BAT 和 BAT_SENSE 引脚在未使用时可保持悬空。
    www.ti.com/.../slva686

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在图56的数据表中注意到 BAT、BAT_SENSE 和 TS 引脚全部连接在一起并保持悬空。

    我是否需要将它们连接在一起、还是只需将未连接的引脚接通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Greg、

    我认为没有必要将它们连接在一起。 它们都是输入、因此如果它们悬空、则它们将没有电源、无论它们是连接还是单独的。

    我还复制了器件专家、以防他有其他意见。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    这是一个常见问题、某些实施会造成令人沮丧的问题、因此我专门针对此主题编写了应用手册。 请查看标记为案例 A案例 B 的方框图。根据您的应用最相似的情况、您应该实施解决方案电路#1、#2或#3。

    如果应用手册中的任何内容令人困惑、请通知我、我将查看内容。 这是一个比较新的产品、因为它是在今年10月发布的、最好能听到客户的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    情况 A 看起来就像我们的设计、但我们只使用 USB 输入、而不是交流输入。
    这是否重要、如果不是、我们是否应该像在 A 情况下那样将交流输入接地?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 是的、如果未使用、我建议将交流电连接到 GND。

    对于所有设计和用途、除了允许流经路径的最大电流之外、AC 和 USB 输入是相同的。
    USB 最大输入电流= 1.3A
    交流最大输入电流= 2.5A

    USB 上的较低电流是合理的、因为 USB 技术规格在最高 USB3时限制为900mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在第2页的应用手册中提到了这一点:

    "TPS65217器件有两个可选的输入电源连接、分别称为 AC 和 USB、以及
    简单、本文档中使用术语 VIN 来指代交流或 USB 输入"

    如果不清楚、我可以使这一点更加简单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的案例中的解决方案是 SLVA901中所示案例 A 的解决方案电路2。
    此解决方案不会注意 PB_IN 上的开关是否为可选、并且仍然可以工作、它只是显示此引脚上没有连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PB_IN 在解决方案电路2中没有使用、并且可以保持悬空、因为该引脚具有数据表中显示的内部上拉电阻器。

    应用手册第2页的注释指出、仅当存在电池时才需要 PB_IN:

    "注意:仅当 TPS65217器件上电时、必须按下按钮
    电池电源可用、因此、TPS65217器件的所有使用
    电池还必须包含物理按钮。 该按钮显示在所有电路上
    当系统中使用电池时、本应用报告中的方框图或方框图
    按钮的存在与欠压导致的锁定没有直接关系
    输入电压条件。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很清楚这部分内容、但我不得不假设您是否使用其中一个输入、而另一个输入应该接地。
    应明确指出这一事实、因为任何人都不会错过另一个输入的接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来像是一个计划! 感谢您的反馈。 我将在源文档中做一个注释以澄清这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锁定条件的确切定义是什么?
    如何知道它处于锁定状态?
    是否有办法从它中退出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题被重新措辞并在新的主题中继续: