This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065-Q1:Vref 的最小值和最大值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629178/tps62065-q1-about-min-and-max-value-of-vref

器件型号:TPS62065-Q1

TPS 62065-Q1数据表的第5页介绍了 Vref 参数。
此处列出了典型值。
但是、未列出最小值和最大值。

您能否提供有关 Vref 的最小值和最大值的信息?

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这显示在规格表的下一行中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我找不到"规格表"。
    我可能无法正确理解您的答案。

    请告诉我"规格表"的点在哪里。
    (TPS62065-Q1数据表的哪一页应该被称为?)

    Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这与第5页相同、位于 Vref 规格下的下一行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我参考的是可从 TI 页面下载的 TPS62065-Q1数据表。

    Vref 规范的下一行列出了"VFB (PWM)"。
    列出的最小值(-1.5%)和最大值(1.5%)是否为 Vref 的最小值和最大值?

    VREF (典型值):600mV
    VREF (min):609mV
    VREF (min):591mV

    这种理解是否正确?

    Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    我认为您正在尝试计算输出电压精度? 在这种情况下、内部电压的容差是多少并不重要。 重要的是器件对 FB 引脚的调节程度、因为这是输出电压的推导方式。 这就是我们指定的内容。