This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2676S-ADJEVM:LM2676输出纹波

Guru**** 2383850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2676
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629334/webench-tools-lm2676s-adjevm-lm2676-output-ripple

器件型号:LM2676S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2676

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生,请回答

我使用的是 LM2676、请参阅附件。 有时会产生输出上的纹波。 有时没有纹波。  我射了示波器。 如果输出端存在纹波、则 VD1_L4上的脉冲在前端失真。 如果没有纹波、则 VD1_L4上的脉冲 不会失真。 L1和 L5 -为铁氧体胡须。 PSB 是两层。

L5现在关闭。 输出电流 1.8- 2.0A - I 已连接外部负载。  如果 OUT 电流小于1.7A、则没有纹波、但我需要它为2A

我在   VD1_L4上添加了两个"bad"和"gon"脉冲的示波器。  此外、请参阅打包文件

TIA

此致

Vladimir Naumenkove2e.ti.com/.../LM2676SX.RAR

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladimir,

    不稳定的开关是否仅在较高负载时发生?

    LM2676是一款电压模式转换器,其补偿需要考虑由输出 LC 滤波器形成的双极点。

    我在 Webench 上做了一些仿真,发现输出端的电解820uF、20m Ω(6.3V 电容器,如6SVPC820M)电容器应该能够对设计进行原生补偿。 您还应该能够通过进入设计的 sim 选项卡来验证补偿。


    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ambreesh、谢谢

    是的、它在1.8A 及更高电流下不稳定。 但我需要2A  

    我不使用电解电容器、因为我需要负40 C 的温度

    请解释、 为什么我在 webench 中的计算错误? 请参阅下面的。

     请解释、这意味着:"您还应该能够通过进入设计的 sim 选项卡来验证补偿。"  ?

    TIA

    此致

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladimir,

    我的意思是,您应该能够使用 Webench 模拟波特图。

    最后,我们将重新创建设计并评估相同的设计。 您应该很快就能得到结果。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    我们在 EVM 上重新创建了您的设计,该设计似乎表现良好,没有任何稳定性问题等。

    在我们的评估中、使用了相同值的电感器(具有我们提供的较低 DCR)以及相同的输出电容器(2*100uF、6.3V、X5R)。

    以下是波形-

    输出电压和开关节点(28V IN,2A 输出)

    C1- SW 节点 C2-输出电压 C4-输出电流  

    输出纹波和开关节点  

    C1- SW 节点 C2-输出电压(交流 C4-输出电流  

    负载瞬态以验证环路补偿和稳定性-  

    C1- SW 节点 C2-输出电压(AC) C4-输出电流  

    以下是一些推进的建议:

    1. 验证输入电源是否未受电流限制。
    2. 您的设计中似乎没有高频去耦。您的设计中似乎存在多种布局问题。 要么首先在 EVM 上评估您的设计并将 EVM 布局用作参考、要么尝试修改您当前的 PCB 以使其更好。  

    如果您有任何问题,请告诉我。

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ambreesh、谢谢。

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by