This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:从5V 中获得12V/300mA?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629644/lmr64010-getting-12v-300ma-out-of-5v

器件型号:LMR64010

您好!

我们设计了一个使用 LMR64010的转换器、但仅得到大约220mA、而不是300mA。

如果我们低于60欧姆负载、输出电压开始击穿。 例如:

59 Ω  11.8V  200mA
55欧姆  11.5V  209mA
47欧姆  10.8V  229mA
31 Ω   8.5V  274mA

我们遵循了数据表中的布局建议。

二极管: MBR0520

电感器:ABRACON ASPI-2010HC-100M-T

欢迎提出任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我想告诉大家、负责这个问题的工程师不在办公室、他下周将回到办公室。
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它听起来达到了峰值电流限制。 您的输入和输出电压是多少? 您能否更改为具有更高电感的电感器、并查看是否有任何改进?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:5V (请参阅主题)

    输出电压:请参阅我的表-它应该是12V、但在可以消耗300mA 电流之前会发生过多的击穿(我接受-5%)。

    数据表/参考原理图表明它可以做到这一点。