This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:使用2个 LM3405时的不同亮度

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3405, LM3405A, TPS92515, TPS92518, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641905/lm3405a-different-brightness-with-use-of-2-lm3405

器件型号:LM3405A
主题中讨论的其他器件:LM3405TPS92515TPS92518LM3409

您好!

我们在应用2 LM3405器件中使用的器件。

每个 LM3405A 驱动一组4个串联的 LED´s Ω。

 两个 LM3405A 在 EN 输入端获得相同的 PWM 信号。

当 PWM 的导通时间 非常短时、您会看到亮度有很大差异

两个 LED 组中的一个。

但我们需要两个组具有相同的亮度。

我们使用数据表图14中显示的应用。

您能不能´s 我们具有不同 LED 亮度的原因

此致

Peter Reichart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您在这里使用什么类型的脉冲宽度? 这两个电路是否相同? 在调光方面可能会出现很多问题、尤其是在电路完全不同的情况下。 但是、即使它们不是、DIM 引脚上的延迟以及电容器的容差和不是的容差也会有差异。 如果您使用具有极小脉冲宽度的高频、则电路间可能会有一些变化、尤其是对于 LM3405等电流模式控制器件(电流模式控制通常需要输出电容)。

    如果您可以降低 PWM 频率、您应该会看到匹配方面的改进。 如果不可能实现、您可能需要考虑更快的迟滞器件、例如 TPS92515或 LM3409。 实际上、在您使用2个通道的情况下、TPS92518也可能是一个不错的选择。 让我知道您尝试 PWM 调光的速度和所需的调光比率、我可以提出一些建议。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    我们使用高达90us 的脉冲宽度和3kHz 的 PWM 频率。

    两个电路完全相同。

    当 我测量 两个 LED 电流的脉冲宽度时、我会看到高达8us 的差异。

    坏板显示以下脉冲宽度:

    脉冲宽度(LED 电流1)= 82us

    脉冲宽度(LED 电流1)= 90us

    当脉宽非常短(约5us)且时、可看到最大的亮度差异

    我们想要调整低亮度。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    考虑到所有涉及的容差、90us 脉宽下的8us 差异很容易看起来合理、甚至很可能。 您不仅会进入单个器件自身调光是非线性的范围。 例如、查看 PWM 调光图并查看5kHz 调光曲线。 您可以看到它在低于特定占空比/脉冲宽度时变得非常非线性。 如果您需要宽范围调光和良好的匹配、此器件的设计初衷是在100Hz 至200Hz 的调光范围内运行。

    如果您需要在较高频率下实现良好的范围和良好的匹配、您实际上需要使用磁滞类型器件。 电流模式器件在这种低脉冲宽度下的容差变化过大。

    此致、

    克林特