This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:LP8863-Q1电荷泵

Guru**** 2560360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629551/lp8863-q1-lp8863-q1-charge-pump

器件型号:LP8863-Q1

尊敬的支持团队

我们 有三个有关电荷泵的问题。

请教授这方面的知识。

(1)如果 使用电荷泵、除了 可与 单个3.3V (低压)电源配合使用之外、您还能说出任何优点吗?

(2) 电荷泵(FCP)的频率是否与输出升压开关频率相同?

(3)您能告诉我使用电荷泵和不使用电荷泵时的内部序列之间的区别吗?

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请查看下面的答案以了解您的问题。

    1) 1)否、但使用单电源轨是常见应用的一大优势。 您无需为 SW FET 的栅极驱动使用任何额外的电源轨

    2)否、它固定为417kHz (典型值)、如数据表所示

    3) 3)当 VDD 上升到高于 POR 电平时、CP 被启用。 EN 有效。 但是、如果您不使用 CP、CPUMP (GD 功率)电平可以立即跟随 VDD。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sung-San

    感谢您的快速响应!

    区域
    永川体野郎