This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010:LM5010和宽输出电流范围

Guru**** 2579145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5010, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640665/lm5010-lm5010-and-wide-output-current-range

器件型号:LM5010
主题中讨论的其他器件:LM5088LM5085

尊敬的 TI:

我们在输入电压为30V - 50V、输出电压为24V 的应用中使用 LM5010。 我们具有从1mA 到1A 的宽输出电流范围。 输出电压随着输出电流和输入电压的降低而变得过低。 这种类型的稳压器是否不是该输出电流范围的最佳稳压器? LM5088是否是更好的选择?

如果 WebBench 还具有输出电流范围选项、可指导我们根据此需求选择最佳控制器、这将会很有帮助。

此致 Trond Inge Wang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    轻负载时、输出电压不应明显下降。

    那么、您有一个可以分享的原理图吗?

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我们已将 LM5010的输出电压设计为24V。

    轻负载(3kOhm 及更高)时、输入电压下降时、输出缓慢振荡。 当输入电压低于24V 时、振荡开始。 您是否知道是否有任何变通办法来防止这种情况? 我们希望 LM5010的输出电压与输入电压下降相同。

    负载为100欧姆时、它运行良好。

    此致 Trond Ingee2e.ti.com/.../LM5010.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、该器件尝试将电压调节至高于 Vin 的电压、因此该器件将在其 Toff MIN 规格下工作。 因此、它将不会稳定。 我建议使用另一个占空比为100%的器件。 对于1A 负载要求、如果您需要 LM5010的宽输入电压范围、我建议考虑使用 LM5085。

    希望这对您有所帮助?

    David。