This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654437/bq24450-bq24450

器件型号:BQ24450

尊敬的先生/女士

         如有关 BQ24450的数据表中所述、IC 提供预充电电流以对深度放电电池进行深度放电以安全地为深度放电电池充电、这种类型的充电方法是很好的配置、值得赞赏。 我有一个问题如下:

1) 1) BQ24450是否存在涓流充电问题、这意味着以较低的充电电流为电池充电、以避免电池自放电?

如果 BQ24450提供了这些规定,请提供同样的文件,如果没有,请为同样的规定提供任何其他外部解决办法

此致  

Sujay Kulkarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ24450具有涓流充电功能、引脚11前置通道。 数据表设计示例中有一个有关其计算的部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

     我已经测试并清除了所有有关预充电的读数和概念,我对 BQ24450中的涓流充电功能有疑问。

    BQ24450中是否有涓流充电的任何功能、简而言之、我想为电池充电以避免电池自放电。

    此致

    Sujay Kulkarni

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对 BQ24450中的涓流充电功能有疑问、因为我正在寻找这些功能以避免电池自放电、并且在数据表和 IC BQ24450中提供了预充电功能、以便对深度放电电池进行安全充电。

    目前、我需要在完全充电后以最小电流为电池充电、以避免电池自放电。