This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:LM5145的输入 EMI 滤波器

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641566/lm5145-input-emi-filter-for-lm5145

器件型号:LM5145

您好!

我对 LM5145的输入 EMI 滤波器有疑问。

评估板使用的 INT_EMI_FILTER 与数据表中描述的不同、需要知道哪一个最 适合我的应用。

我的电机直接由 VBATT=24V 供电并且同一 BAT 驱动降压转换器。

我有

VIN=24V (BAT)、Vout=12V、Iout (max)=20A

CIN=560uF (聚合物钽)、在 VIN 处与60uF (CER X5R)并联。

COUT=560uF (聚合物钽)、在 VOUT 时与300uF (CER X5R)和 LF=4.7uH 并联

我想在 INUT_EMI_FIL 下使用 Coilcraft LIN=6.8uH。

 

请告诉我您的意见。

谢谢、

-Reza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    我认为您所指的是与输入端电感器并联的阻尼电阻器、而不是与输入大容量电容器串联的电阻器? 您可以使用任一方法、通过使用数据表中所示的方法、您可以遵循中的指导原则。 此外、我还要注意布局、因为这会极大地影响 EMI 性能。 请遵循数据表中的布局指南、另请参阅下面的链接以了解更多详细信息。

    www.ti.com/.../slyt682.pdf

    希望这对您有所帮助?

    David Baba。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的澄清。

    您是否可以随时向我发送 LM5145 EVAL BD 的 PCB/光绘文件链接? 它们不在 TI 网站上。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过 David.Baba@ti.com 向我发送电子邮件 、我会将其发送给您。

    谢谢。