This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:TLV62585关断

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629234/tlv62585-tlv62585-shutdown

器件型号:TLV62585

您好!

TLV62585具有输出放电电路、内部 SW 为10Ω Ω Rdson。

在关断模式下、数据表中的图16显示、输出电压的下冲约为-0.3~0.4V。

这是不是10Ω 放电过早、因为内部电阻小至 Ω?

而且,是否有办法使它更小?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taichi、

    很难从时间刻度分辨该波形上的任何波形。 我们将对其进行重新测量、并查看下冲是否确实存在、或者是否只是噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris-San

    感谢您的快速响应。
    由于我的客户非常担心下冲、我们正在等待您的早期回复。

    太一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi、

    该下冲完全来自 EVM 和负载之间电缆的电感。  这是 EN 和 Vout 的相同波形、在 EVM 上安装了0.6Ohm 负载(无电感电缆)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris:San、

    非常感谢。

    我发现下冲是由电缆的电感引起的。

    之后、我尝试在 EVM 上进行测量。  

    太一