This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:测量电流消耗以及唤醒、slpwakechg 和睡眠问题

Guru**** 2579395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653558/bq27220evm-744-measuring-current-consumption-and-wake-up-slpwakechg-and-sleep-questions

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQ27220

您好!

我正在使用 bq27220EVM 将该器件用作 Columb 计数器。

我们希望降低 消耗电流、并且大部分时间都处于"睡眠模式"、我  有几个相关问题:

  1. 如何使用  EVM 测量消耗电流?
    我意识到我需要连接到 BAT 引脚(我对吗?) 但我无法在 EVM 中找到实现此目的的方法。

  2. 进入和退出 "睡眠模式"是否取决于电流或平均电流?
    在 "参考 手册"(SLUUBD4)中、存在冲突位置(p 50-51图4-1和 第4.4.2节)。
    我在测试中找不到一致的答案。
  3. 我不确定如何使用"唤醒比较器"。
    我在数据表(SLUSCB7)以及"参考 手册"中找不到有关此内容的信息。

     什么是"比较器阈值"、如何更改和选择它们?
    [WAKE_EN]是否始终需要为 o 才能启用睡眠模式? (如数据表第6.5节备注2中所述)
    IWAKE (" 参考手册"、第4.4.2节)是否在这些寄存器上取消? 如果不是、是什么?

  4. slpwakechg -"当当前()>睡眠电流但不足以触发唤醒事件时,累加从睡眠状态唤醒的估计电荷。 置位时启用。"  ("参考 手册"、第4.1.2节)

    我注意 到、即使 [slpwakechg]为0、"行列计数"也在睡眠模式下累积、因此我不明白它的作用是什么。
    这意味着"当当前()>睡眠电流但不足以触发唤醒事件时"  

  5. 最后一个问题是、我希望确保"电气负载"累积到 "行列计数"寄存器中。

非常感谢

阿农  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池引脚连接到 EVM 上的 PAC+、因此在电池和电池组+引脚之间连接一个电流表
    2.电流
    3当监测计处于睡眠模式时、它每20秒唤醒一次以进行测量。 当监测计处于睡眠模式时、唤醒比较器可确保监测计在该19秒内唤醒。 该器件的 TRM 跳过了如何设置 iWAKE 电流、但请参阅姊妹器件的第4.3.7节、了解如何设置 value.www.ti.com/.../sluube6.pdf

    4.我相信这是没有正确界定的。 该标志仅允许监测计估算在监测计处于睡眠状态时可能错过的电流、因为它每20秒唤醒一次。 如果监测计被唤醒并且测量的电流高于睡眠、则它假定在睡眠期间电流必须一直在流动、并将其计入已通过的电荷中。
    5、是的、正确。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、感谢您的快速回答、

    我想在没有负载电流的情况下将电流测量到测量仪表中。 有办法使用 EVB 来实现它?

    据我了解、只有当电流大于休眠电流时、slpwakechg 才会累加估算的电荷。 因此、如果我希望监测计 在睡眠时累积较小的估算电流、我无法使用此选项。 我是对的吗?
    我想用"电子负载"来积累这个小电流、缺点是在使用前需要估算这个电流、在工作时无法更改这个电流。 是否还有其他选项可执行此操作?

    我还有一个问题、操作模式(装载、卸载和放宽)有何影响?
    这是否会影响器件的工作方式? 电量监测计在"回收模式"下的流耗是否会降低?

    非常感谢、

    阿农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无法使用 bqEVSW 测量流向监测计的电流。 您可以在电池和 Bat 引脚之间使用一个小电阻器、并测量压降或在电池和 BAT 引脚之间放置一个电流表。
    -slpwakchg 用于计算电量监测计由于处于睡眠状态而错过的已通过电荷。 因此、如果您在睡眠期间有电流流动、则设置该标志。

    测量仪表使用不同的模式来确定它是处于充电放电还是放松模式。 请参阅技术参考手册以了解更多详细信息。 这些模式对于监测计的运行非常重要、但它们不会影响监测计的电流消耗
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我使用的是 BQ27220、

    您是否有关于在负载电流出现短暂峰值的情况下退出睡眠模式的信息?

    监测计从哪个振幅和脉冲宽度唤醒?

    我想使用一个与 Rsense 并联的电容器来克服这种峰值、您是否为此建议过设计?

    另一种选择是、如果可能、我不会这样做、就是确定唤醒阈值为"平均电流"寄存器、位于"电流"寄存器中、并以此来抑制该峰值的影响。 有可能吗?

    非常感谢

    阿农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 TRM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的应用是物联网类型的、具有长期的低电流和短脉冲的高电流。

    我正在检查 bq27220是否是我的应用的库仑计数器。

    •  bq27220检测短脉冲的能力是多少?  

    此外、在  脉冲高于允许脉冲的情况下、我们希望在 Rsense 的相对较小位置放置一个电容器、以对电流求平均值。

    • 我们是否可以在不损坏监测计正常运行的情况下将此电容器添加到 Rsense 中?
    • 您是否有任何推荐设计或此设计的指南?

    非常感谢

    阿农