This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:超级电容器何时充满电?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, TLV840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182209/bq24640-when-is-supercap-fully-charged

器件型号:bq24640
主题中讨论的其他器件: TLV840

大家好、团队、

代表我的客户发布:

大家好、我正在尝试完成 bq24640设计、但...

数据表表表2显示、当 CE 为高电平时 STAT 导通(OC 低电平)、并在故障条件或 CE 关闭时闪烁。
图7显示 STAT 变为低电平并保持低电平(在开通时出现初始毛刺脉冲之后)。

但是、我(以及大多数使用超级电容器进行穿越的人)需要知道何时为超级电容器充电、
因为它必须充满电、然后我才能启动需要穿越(即写入闪存)的 IO 活动。
如何确定超级电容器已充满电?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    与需要端接的锂离子电池不同、超级电容器不需要端接、因此充电器更像直流/直流转换器运行、并持续刷新(顶部)电容器电压。  如果您需要知道超级电容器已充电、则可以监控 FB 引脚电压。  当 V (FB)=2.1V 时、使用 MCU ADC 或 TLV840等 SVS、超级电容器充电。

    此致、

    Jeff