This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:可接受功率损耗与 Ta 间的关系数据

Guru**** 2562810 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P-Q1, TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182097/tlv733p-q1-the-data-for-acceptable-power-loss-vs-ta

器件型号:TLV733P-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV733P

您好专家、

对于 TLV733P-Q1 WSON-6封装的可接受功率损耗与 Ta、您有没有日期?

TLV733P (无 Q1)在数据表中具有类似数据。 但是、TLV733P (无 Q1)没有  WSON-6封装。

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、  

    这实际上可以使用 Tj=Ta +(RJA*PD)来估算、在这里我们可以求解 Ta (max)->Ta (max)= Tj (max)-(RJA*PD)。

    我继续复制了 TLV733P (无 Q1)的波形图、并在 DRV (WSON-6)中添加了 TLV733P-Q1:

    这是一个估计值、曲线可能会因电路板布局而异、因为 RJA 将随 PCB 布局设计而变化。  

    最棒的  

    Edgar Acosta