This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:连接3节电池

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182075/bq76952evm-connecting-3-cells

器件型号:BQ76952EVM

您好!  

我打算仅将三节电池连接到 BQ76952EVM 评估板。  

我看到至少有三节电池要连接到电路板。  

因此、如果我有三个单元格-单元格 A、B 和 C。我的连接如下-  

电池 A (-ve)至 BAT-(J4.6)
电池 A (+ve)/电池 B (-ve)至电池1 (J4.5)
电池 B (+ve)/电池 C (-ve)至电池2 (J4.4)
电池 C (+ve)至 CELL16 (J1.1)

由于我使用的是实际的电池、我已从电池仿真器引脚(J14和 J23)中移除了所有分流器。 如果我是对的、请告诉我。

2.我是否还应该将引脚(J1.1、2、3、4、5)短接至(J3.1、2、3、4、5)和(J4.1、2、3、4)或将它们保持开路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashaant、您好!

    您应移除与未跨接电池的电池连接相对应的电池仿真器分流器。  此外、正确的做法是、应将未使用的电芯输入引脚短接。

    下面是一个将电池节数从16S 减少到10S 的示例。  蓝色导线短接未使用的电池连接输入。

    最后、您需要设置  Settings:Configuration:Vcell mode 寄存器以正确反映连接的电池输入、否则可能会看到 CUV 警报错误。

    有关将实际电池与 BQ76952EVM 配合使用并减少电池节数的更多说明、请参阅 EVM 用户指南(BQ76952EVM 用户指南(修订版 A)(TI.com)中的第4.5和4.6节

    最棒的

    Andria