This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:电流监控分辨率~15mA

Guru**** 2566725 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190, UCD90320U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182208/ucd90320u-current-monitoring-resolution-15ma

器件型号:UCD90320U
主题中讨论的其他器件:INA190

我有一个 UCD90320U、该器件通过多个 MON 引脚设置为电流监控器。 我使用的是 INA190A5电流感应放大器和各种分流电阻器尺寸。 INA190和序列发生器之间没有额外的电阻分压器。

当我轮询这些电源轨的电流时、序列发生器以15.625mA 的步长返回电流读数。 这与使用的 Iout 校准增益无关(如果我使用不同的 Iout 校准增益值、则电流会相应地进行调节、但返回的读数仍以15.625mA 的步长进行)。 15.625mA 对于电流监控器而言分辨率非常差、如果我有一个电压轨仅消耗几十 mA 的电流、则很难设置适当的警告/故障限制。 此外、序列发生器针对完全关断的电源轨返回高达31.25mA 的读数、并且读取的电流应该接近零。

我确信 INA190的模拟电压与非15.626mA 倍的电流正确对应、当电流为零时、电压接近0。 UCD90320U 配置中是否缺少固件设置? 还是这是芯片本身的限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、15.626mA 是器件电流感应的分辨率。

    如果需要更好的分辨率、您可以使用电压监控器来监控电压并转换 UCD 外部的电流、基本上将其视为电压而不是电流。

    此致

    Yihe